This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:采样率和数据速率

Guru**** 2524900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909596/ads125h02-samping-rate-and-data-rate

器件型号:ADS125H02

你(们)好,先生  

  如何计算实际的 ADS125H02 采样率和数据速率?

  我使用了7.3728MHz 外部时钟、将寄存器配置为跟随器。

  writeSingleRegister (REG_ADDR_MODE1、MODE1_CHOP_ON | MODE1_CONVRT_CONTINU里面| MODE1_DELAY_50_us);

  writeSingleRegister (REG_ADDR_MODE0、MODE0_DR_25600_SPS);

  nDRDY 引脚信号约为4kHz。

最恰当的考虑

Kai Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您实际上可以使用 ADS125H02在线计算器来确定设置的转换时间。 链接在 此处

    我已从该工具复制了一个屏幕截图、如下所示。 斩波模式=开启、延迟= 50us、数据速率为25.6kSPS 时、第一个转换延迟为0.52ms、而同一通道上的第二个及后续转换需要0.25ms。 这不会考虑时钟信号中的任何误差、是一个很好的估算值。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

      谢谢、这很有道理。  计算非常精确。

    此致、

    Kaiyu