Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS125H02 你(们)好,先生
如何计算实际的 ADS125H02 采样率和数据速率?
我使用了7.3728MHz 外部时钟、将寄存器配置为跟随器。
writeSingleRegister (REG_ADDR_MODE1、MODE1_CHOP_ON | MODE1_CONVRT_CONTINU里面| MODE1_DELAY_50_us);
writeSingleRegister (REG_ADDR_MODE0、MODE0_DR_25600_SPS);
nDRDY 引脚信号约为4kHz。
最恰当的考虑
Kai Yu