This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:ADC 的最大瞬时噪声级别

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908824/ads1178-maximum-instantaneous-noise-level-of-the-adc

器件型号:ADS1178

下午好。 现在、我正在考虑使用您的 ADC 来开发我们公司的器件。 在选择 ADC 时、ADC 的最大瞬时噪声级别值至关重要。 ADC 数据表中的哪个参数负责 ADC 的最大瞬时噪声级别? 根据 ADC 的最大瞬时噪声级别、我是指采样的真实值可通过该值进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valeriy 您好!

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    ADS1178 SNR 主要受量化噪声的限制。  对于16b 转换器、理想 SNR 为:

    SNR = 6.02N+1.76 = 6.02*16+1.76 = 98dB 理想值。

    ADS1178 SNR 的额定典型值为97dB。

    从直流输入电平来看、峰值间噪声为1LSB。  当使用2.5V 基准时、等于76.3uVpp。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好。

    我想澄清 一下、我是否正确理解最大 瞬时 ADC 噪声 的计算公式为

    其中 FSR -满量程范围;

    R - ADC 的分辨率。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valeriy、

    是的、您回答正确。  ADS1178的峰峰值噪声为1LSB。  1 LSB 等于您所示的公式。

    FSR=2*Vref

    R=16

    LSB = 2*2.5V/(2^16-1)= 76.3uVpp

    此致、
    Keith