This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:关于负电压读数和缓冲的设置和问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906999/ads1115-setup-and-questions-about-negative-voltage-reading-and-buffering

器件型号:ADS1115

您好!

我将使用 ADS1115对电化学生物传感器的开路电位进行采样。 电势将在+-1V 范围内、需要高输入阻抗(10^13 Ω)。

我一直在研究如何对+-1V 的电压范围进行采样、但我没有找到它。 一些文章提到了电平转换运算放大器、以获得 GND 和 VDD 之间的电压范围、但这是通过差分模式还是仅通过单端读数来实现的? 建议使用哪种设置、或者我是不是很幸运地读取了负电压?

关于输入阻抗、可以使用具有电压跟随器设置的运算放大器来缓冲输入、还是会导致任何问题?

此致、

Emil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil、


    您能不能再详细介绍一下您的系统? 您正在测量多少个传感器? 您使用的是哪种型号的传感器?

    如果您测量的输入信号低于接地值、则需要将电压电平转换为 ADC 的输入范围。 ADC 的设置方式取决于电压电平如何变化以及最终产生的电压输出。 我要注意的是、对于 ADS1115、ADC 始终以差动方式运行。 尽管可以在负输入接地的情况下设置输入、但 ADC 仍以差动方式运行、测量 AINP-AINN。 如果 AINP 比接地低几 mV 或者存在负偏移、ADC 将测量负电压。

    对于高输入阻抗要求、您需要使用具有相同阻抗的运算放大器缓冲器。 此时、我不确定哪种运算放大器适合您、但同样、我需要有关传感器的更多信息。 我确实找到了这种电路、您可以在其中使用两个输入缓冲器来驱动全差分放大器:

    我不一定会使用这些特定器件中的任何器件、但拓扑可以为您所用。 这可在此处的应用电路中找到:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa267a/sbaa267a.pdf

    您可以在电路上读出并查看它。 无论如何、请将有关传感器和测量详细信息的更多信息发布回。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。

    我的计划是测量5个单端输入(使用多达4个 ADS1115至 I2C)。 我想测量我们自己的屏幕打印电极的开路电势。 请参阅下面的单元格示例。

    输入信号将介于+-1V 之间。 由于产品应该是可穿戴的、因此电路板空间有限、这意味着单电源。 我现在的计划是为 ADC 的正输入使用一个简单的电平转换器、以便将+- 1V 转换为0-2V。

    这里看到的3.3V 是用于驱动整个电路的基准、包括 ADC 和 u-c

    现在、为了使用 ADS1115的差分输入、可以在 负输入端使用另一个1V 基准、以便使用 ADS1115的整个范围、即结果介于-1至1V 之间

    但是、这可能是一种向后解决方案、因为我需要向电路添加1V 基准、看起来我只是解决了初始问题。  

    至于运算放大器、使用具有非常高的输入阻抗并符合我的需求的运算放大器是否足够了?

    如果您需要更多信息、或者我是否应该从另一个角度解决这个问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil、

    我需要有关您的传感器的更多信息。 它们在本质上是电阻性的吗? 它们是否需要一些有源电路来驱动? 我只需要了解您如何获得要测量的+/-1V 信号。

    我看到了您的放大器电路、但我不确定您为什么需要高阻抗。 如果您使用电阻器来设置电平、那么查看电阻分压器的低阻抗将是一个问题。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil、

    有一段时间没有收到您的反馈、我想我会检查一下您的电路是否有任何进展。 正如我在上一篇文章中提到的、我担心缓冲器如何加载传感器的输出。

    我现在将关闭此帖子、但如果您有其他问题、请发帖、我们可以继续讨论。

    吴约瑟