This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:复位后的 SDATAC 命令

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909327/ads1255-sdatac-command-after-reset

器件型号:ADS1255

您好!

我已经检查了许多与连续读取数据模式相关的线程、有时还提到:"此外、在复位后、器件将默认为 RDATAC 模式"、请参阅 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/889689/3292609。  

有人能告诉我、在 ADS1255数据表中、 数据连续模式是默认模式吗? 我通过复位/引脚进行复位、此信息非常重要。 到目前为止、我观察到 的是、WREG 命令+寄存器数据在复位后立即被忽略、 并且在 RESET/变为高电平和第一个 WREG 命令之间必须存在~600us 延迟(这不取决于 DRDY/是否为高电平/低电平)。

BR

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    让我来看看这个问题、并尽快返回给您。 希望明天(星期五)、最迟在星期一

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们过去已确定、加电后器件默认为 SDATAC 模式、因此在复位后也会出现这种情况。 我将为您确定一个明确的答案、但这需要一些时间、我想在今天之前向您提供一些信息。 我们还建议在切换复位后发送 SDATAC 命令、以完全确保器件处于此模式。

    关于从 RESET =高电平到 DRDY =低电平的第二个问题:数据表解释了这一时序、尽管在多个不同的位置进行了分段说明。 在发出 RESET 命令后(无论是通过命令还是通过切换引脚)、您必须等到 DRDY 变为低电平才能发出下一条命令(第6页、下图)。 当复位发生时、器件寄存器恢复为其默认值(第27页、第二幅图像)。 这会将器件设置为 PGA = 1、数据速率= 30kSPS、然后执行自校准(第27页、第二幅图像)。 根据表21 (第25页、第三幅图像)、在这些增益和数据速率设置下的自校准花费~ 600us、此时 DRDY 应将其置为低电平。 由于我假设您是从 RESET =高电平到 DRDY =低电平进行测量、因此这与您看到的结果相匹配。

    请告诉我这是否有意义。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我已经与我们的一位数字设计人员确认 、复位后的默认模式是 SDATAC。 不过、最好在切换复位后发送 SDATAC 命令、以绝对确保器件处于此模式。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    谢谢、这很有道理。 我更好奇的是、是否有可能在启动后由复位/引脚引起的自校准过程终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您澄清问题。

    遗憾的是、在 ADS1255上无法绕过该复位功能。

    布莱恩