This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:数据格式

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905797/ads1298-data-format

器件型号:ADS1298

当我对来自 ADC 的数据进行解码时、如果数据没有在+或- fs 处削波、那么十进制数据格式总是看起来是一个十进制的整数。 这是正常的吗?

-7213910、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-4455520、
-7213970、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-4324200、
-7213810、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-4187900、
-7212920、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-4044030、
-7212630、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-3888240、
-7212340、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-3721980、
-7212160、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-3550390、
-7211390、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-3371610、
-7211130、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-3192150、
-7211360、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-3012240、
-7210300、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-2832810、
-7209390、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-2650840、
-7208570、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-2465140、
-7209130、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-2269890、
-7208890、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-8388608、-2060830、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    感谢您的发帖。

    您能否以十六进制格式共享与这些通道相对应的原始 ADC 数据?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是这种捕获、而是具有以下特性:

    数据包 开始时间(s) 结束时间(s) 数据
    1 5.76E-07 5.50E-05 C0 00 04 A4 52 91 6C 9E 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 04A452 304210
    2. 0.000125568 0.00018 C0 00 04 A3 6C 91 6E 92 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 04A36C 303980
    3. 0.00025056 0.000304992 C0 00 00 04 A5 88 91 6D 84 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 04A588 304520.
    4. 0.000375552 0.000429984 C0 00 04 AB 8C 91 6D 98 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 04AB8C 306060
    5. 0.00050064 0.000554976 C0 00 04 B2 62 91 6E 42 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 04B262 307810.
    6. 0.000625632 0.000679968 C0 00 04 B1 D6 91 6B B8 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 04B1D6 307670
    7. 0.000750624 0.00080496 C0 00 00 04 B5 8C 91 6E BA 80 00 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 04B58C 308620
    8. 0.000875616 0.000900288 C0 00 04 B2 62 91 6D 02 80 00 4 04B262

    307810.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    我仍然不确定这个。 由于转换器的固有噪声、最后几个 LSB 应始终切换。 您能否在具有/CS、SCLK、DOUT 和/DRDY 的一个帧的前48位(仅状态字+ CH1数据)上显示逻辑分析仪捕获 zommed? 我将介绍 SPI 信号的时序。 请提供 SCLK 频率并确认您使用的是 CPOL = 0和 CPHA = 1。

    另一个问题-这是否仅在通道1上观察到? 或者您是否在其他通道上看到过此行为(仅为10的倍数)?

    另请提供用于测试的寄存器设置列表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实并非它们是最后几位-因为它是舍入到十进制的。 上面捕获的跟踪。 所有通道的行为都是奇数。

    寄存器设置。  CONFIG1 0x82、(高分辨率8KSPS) Config2 0x02 (测试信号未使用)、Config3 0xC0 (内部基准2.4V)

    用于噪声测试的通道配置0x21、否则为0x10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帖子已脱机。