This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:ads7924 I2C 运行问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909884/ads7924-ads7924-i2c-running-problem

器件型号:ADS7924

你(们)好

我正在尝试使用 STM32F 系列运行 ads7924。

但 i2c 不起作用、因此我检查 i2c 线。

介于0r、MCU 侧3.3V 和 ads7924侧0V 之间。 我 在内部设置 MCU 的上拉设置 。

问题是什么? 下面是我设计的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用直流输入时、零欧姆电阻应始终显示相同的电压。

    您能否确认零欧姆实际上是0欧姆;确保连接良好; 您正在正确的节点上进行测量?

    A0上的10K 欧姆也不是必需的、该引脚可直接接地。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    是的、不同的电压是我无法理解的点。

    我将再次检查电路...

    如果存在任何问题、该电路是否接收5V 交流数据并将其转换为3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您的发现是什么。

    确认两条线路显示正确的电压。 我不确定 SCLK 和 SDA 是低电平、还是仅 SDA。

    此外、我预测您的绘图是一个快速原理图、用于显示您遇到的问题、而不是所有连接的完整表示。  确认 ADCIN 已连接至 MUXOUT。 该复位引脚被拉至高电平(非悬空)

    此致

    Cynthia