This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:在级联模式下、如何启动连续模式的转换过程

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909578/ads1298-in-cascade-mode-how-to-start-the-conversion-process-for-continuous-mode

器件型号:ADS1298

你(们)好。  

我已经设置了采用级联配置的 ADS1298和 ADS1298R。 预期的转换模式是连续的。  

目前、我向 ADS1298发送启动操作码以启动数据转换过程。

1.我是否还需要同时向 ADS1298R 发送启动操作码以启动其数据转换过程?

2.将启动操作码发送到 ADS1298是否已经开始第二个器件(ADS1298R)上的过程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    1. 是的。 您需要通过将两个/CS 引脚置为低电平来启用两个器件上的接口。 然后同时向两个器件发送 START 操作码命令。 请注意、两个器件还必须共享要同步的相同主时钟。 或者、当您准备好开始转换时、可以将两个器件上的 START 引脚设置为高电平。

    此致、