Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
主题中讨论的其他器件:ADS1261
您好!
在 ADS1261 EVM 数据表(第9.3.6节)中、它指定使用 IMUX1和 IMUX2寄存器将相应的电流源连接到模拟输入、然后指定使用 IMAG1和 IMAG2设置相应的电流幅度。 此后立即显示"为电流源操作启用内部基准"。
我已经浏览过寄存器(尤其是 REF 寄存器)、看不到如何更改内部基准功能。 我将在 AIN1和 AIN0之间使用一个100欧姆电阻器测试传感器激励电流源(IMUX1设置为 AIN1、IMAG1设置为100uA)。 我希望示波器探针上的电压为10mV、我将其放置在电阻器上、但我看不到任何东西。 如何为电流源操作配置内部基准?
此致、
Adrian