This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:8位和9位之间的 SCLK 时序、依此类推

Guru**** 2583225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908267/ads1260-sclk-timing-between-8-bit-and-9-bit-and-so-on

器件型号:ADS1260

你(们)好

查看数据表上的图76&77、 SCLK 在8位到9位、16位和17位等之间的时间似乎比其他时间更长。

我们应该如何理解更长的时间? SCLK 是否有任何要求?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    此图显示了表21中为 RDATA COMAND 定义的时序格式。 RDATA 命令要求 可变长度为 字节(8位)的倍数。 当 SPI 接口的极性配置为"0"且微控制器以8位字节格式向 ADC 发送数据时、 SCLK 将在空闲状态期间自动处于低电压状态。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    当 SPI 接口的极性配置为"0"时、ADS1260是否可以接受空闲状态周期与 SCLK 低电平周期相同?

    我想了解 ADS1260的空闲状态周期有任何限制。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    当 SPI 的极性为"0"时、SCLK 的空闲状态应该为低电平、所以 ADC 没有问题。 此外、请注意、上述时序中的运算是以字节形式执行的。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    我认为我的问题没有传达给您...

    我的问题是... 在 SCLK 处于低电平的空闲状态期间、是否有任何时间要求?

    我想确认空闲状态期间的时间是与 tw (SCL)相同还是长于 tw (SCL)。 这是因为在图76中、SCLK 在8位和9位之间的时间比其他时间长、并且空闲状态期间的时间似乎需要比特定时间长。

    这有道理吗?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

     正如我在前一篇文章中所说的、ADC 没有问题、因为上面时序中的操作是以字节的形式执行的。 这意味着可以根据 需要在 SPI 字节之间插入延迟、ADC 可以接受来自微控制器的 SCLK 上的连续脉冲或具有延迟(空闲状态)的8脉冲流、该延迟或空闲状态对脉冲持续时间(2个 SCL)没有限制。

    此致、

    戴尔