This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M05:ENOB 性能

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907540/amc1306m05-enob-performance

器件型号:AMC1306M05

团队-

(代表客户)

AMC1306数据表图55显示了使用 Sinc3滤波器和 OSR=200时的 ENOB = 14b。

从 SBAA094的表1中可以看出、使用 OSR=64时、在理论上/理想情况下、ENOB=13.9是可行的、尽管在该表中未指定 SINC 滤波器(...理想)。

Q)这是~正弦滤波器的阶数、还是 AMC1306的其他限制要求进行更多过采样才能获得 ENOB Δ L=14b?


Q)如果输入带宽固定为1.25MHz 且 OSR = 16、是否可以使用 AMC1306达到 ENOB = 14b?  如何实现?  这只是 SINC 滤波器阶数的问题吗?

Sinc 滤波器很可能会在 FPGA 中实现。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SBAA094中的表表示固定带宽内的噪声、因此假设滤波器是理想的砖墙低通滤波器、这将增加 SNR、从而增加 ENOB。 Sinc 滤波器的阶数确实会有所不同、但物理器件还会有额外的噪声源来应对 SBAA094模型中未考虑的噪声源。 例如、在 AMC1306数据表的电气特性图中、您可以看到温度和时钟频率也会影响调制器的 SNR/SINAD。 实际上、当您达到更高的时钟频率时、SNR 实际上会下降、这会降低您从更高的 OSR 中看到的 SNR 增加。

    增加 SINC 滤波器阶数将增加 SNR、从而使 ENOB 达到特定点、但如果 OSR 仅为16、则实现14个有效位似乎无法实现。 另一个需要注意的问题是、滤波器输出的稳定时间也受 sinc 滤波器阶数和 OSR 的影响。 较高的滤波器阶数和 OSR 将增加稳定时间。 信号的带宽似乎很高、因此如果客户尝试捕捉快速转换、他们可能需要使用较低的 SINC 滤波器阶数、该阶数可以更快地趋稳。

    客户对 ENOB 的带宽要求和期望是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有可满足以下条件的器件建议:

    --

    我们需要一个具有输出位流的隔离式调制器、该输出位流可通过数字低通滤波器转换为 FPGA 中的至少14位分辨率数据、并保持100kHz 左右的带宽。   

    ----

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特-

    抽取滤波器可在 DSP 或 FPGA 上实现、因此我们不必局限于正弦滤波器。

    由于输入带宽为100kHz、最大时钟频率为~20MHz、我们似乎仅限于 ENOB = 13b;我们对其要求只有1b、即14b。

    我想、也许一个更复杂的滤波器可能会使我们获得额外的1b、以及针对这个原本宽带应用的更平坦的通带响应。

    你怎么看?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉耽误你的时间。 我将在内部讨论、以了解实际功能是什么以及多少取决于滤波器拓扑。 我将在6月2日星期二之前向您提供更新。

    此致、