This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADS124S08EMV-DVCPKG 安装问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909748/ads124s08evm-ads124s08emv-dvcpkg-installation-problem

器件型号:ADS124S08EVM

大家好、

我的客户正在使用 我们的 ADS124S08EMV、安装 了 ADS124S08EMV-DVCPKG、但遗憾的是、版本1908的 Windows 10驱动程序存在一些问题(下图)。

已按照下面的 e2e 帖子进行操作、但仍无法解决问题:

E2E 链接: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/811449?ADS124S08EVM-x386-64-bit-version-appear-to-be-missing-from-the-Drivers-x386-usb-dev-bulk-inf-cannot-find-them-neither-can-I-

E2E 链接: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/748091?ADS124S08EVM-ADS124S08EVM

我们是否有适用于此系统的最新驱动程序、您能否与我分享?

提前感谢。

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    这时会发生这种情况、即在安装驱动程序之前将 EVM 插入 USB。  即使在安装驱动程序后、驱动程序也可能无法与原来连接的 USB 端口正确关联、以供将来连接。  该器件已注册为批量设备、但没有与批量设备关联的驱动程序文件。  与驱动程序的关联需要手动完成。  实际使用的驱动程序是 WINUSB、这是操作系统随附的 MS-Win 提供的驱动程序。  

    需要做的是右键单击设备管理器中显示的"通用批量设备"、然后选择更新驱动程序。  从选择弹出窗口中、选择"Browse my computer for driver software"(浏览我的计算机以获取驱动程序软件)。   

    从下一个弹出窗口"Browse for drivers on my computer (浏览我的计算机上的驱动程序)"中、选择"Browse"(浏览)按钮、然后浏览到如下所示的位置:

    在浏览窗口中找到正确的位置后,选择下一步。  正确的选择是 usb_dev_bulk.inf 文件。

    此致、

    Bob B