This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:在菊花链中使用多个 ADC 进行同步采样

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902307/ads8688a-simultaneous-sampling-using-multiple-adcs-in-daisy-chain

器件型号:ADS8688A
主题中讨论的其他器件:ADS8688

您好!

我计划 在菊花链中使用多个 ADS8688 (A)芯片进行同步采样。

CS 信号似乎控制着转换的开始。  在*CS 下降沿期间,是否将模拟信号值保存到采样/保持电容器中?

如果发生这种情况、那么我想每个芯片的内部振荡器的可变性不会起任何作用、多个 ADC 阵列将同时进行采样。 是这样吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、rlc372、

    在采集(Tacq)期间、模拟输入信号将在内部采样保持电容器上稳定、 /CS 充当控制信号、在 下降沿触发转换。 下图显示了采集阶段和转换阶段的时序。  

    通过在多个 ADC 中共享/CS 信号、可以在每个 ADC 的一个通道上实现同步采样。 请注意:

    • 菊花链配置中的器件数量应限制为四个或更少。
    • 系统的整体吞吐量随着菊花链配置中连接的器件数量的增加而成比例地降低。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 基于上述说明并重新检查数据表、此芯片不是真正的同步采样。 这是因为模拟值是在 CS*的下降沿采样的。 同步采样只能在每个 ADC 芯片中使用 CHAN_I 的菊花链上发生。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、rlc372、

    ADS8688A 不是同步采样 ADC、不是因为/CS 信号、它集成了一个9通道多路复用器、并且只有一个 ADC 内核/一个采样保持电路。 当在菊花链模式下使用多个 ADS8688A 器件且所有器件均使用一个/CS 信号(数据表中的图92中显示了一个示例)时、每个器件上只有一个通道同步采样。

    如果您 对每个 ADC 的所有通道都有同步采样要求、 ADS8588S ADS8588H 将是最佳解决方案。

    此致、

    戴尔