This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5540:对于(0-5V)基准电压配置、模拟输入信号的中心为2.5V、最大摆幅为+/- 2.5V

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909216/tlc5540-for-0-5v-ref-voltage-configuration-center-the-analog-input-signal-to-2-5v-and-swing-of-max---2-5v

器件型号:TLC5540

您好!

我在前面的 E2E 博文中读到、 当 TLC5540IPW 用于 (0-5V)基准电压配置时、建议将信号集中在2.5V、最大摆幅+/- 2.5V。 我们计划使用具有0-5V 配置的 ADC、以便获得5V 模拟输入范围、但我们不清楚为什么需要将中心信号设置为2.5V? 请您澄清更多详细信息、说明为何需要它、或者在此配置中、作为输入馈送到 ADC 的0-5V 之间的任何信号都应转换为8位数字信号。  

请在下面找到我参考的先前帖子的链接、以供您参考。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/239741/840711#840711

谢谢、此致

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    当 Vin = Vr重新路 由时、将出现满量程输出(11111111)。 当 Vin = VrefB 时、最小输出(00000000)。 Vrefft 和 VrefB 之间的差异 决定了代码之间转换的精细度或粗糙度。 例如、如果使用2V 的 VRET 且 Vrefb = 0V、 则一个 LSB = 7.8125mV。 当 Vrefft 为5V 且 VrefB = 0V 时、一个 LSB = 19.53mV。

    如果您想使用0-5V 模拟输入、 VrefT 必须为5V、VrefB 必须为0V。 中间代码(10000000)将在2.5V 时出现。 因此、在这种情况 下、如果模拟输入是0至5V 的正弦波摆幅、则必须将其集中在2.5V。 否则、将发生削波、输入将超过数据表建议的规格。 这并不意味着、如果这是您所要求的、信号必须始终以2.5V 为中心。 仅在应用满量程输入时。

    此致、

    Jim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢您的回答! 我现在非常清楚使用方法、我的疑问得到了解答。 我还想问您、您是否有该 IC 的任何测试数据或应用信息、其中该 IC 用于5V 模拟输入范围。

    我之所以提出这一问题、是因为当我尝试在数据表或任何其他应用手册中找到相同的内容时、 我找不到任何东西、因此如果 TI 已经做了一些测试、以便我可以将其用作参考、从而更有信心在我们的设计中使用此 IC、这将会很有帮助。

    谢谢、此致

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    我们没有您请求的任何此类数据。 我建议您订购 EVM 并亲自试用。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您能否从侧面检查一次、并确认任何其他 ADC 器件、该器件具有0-5V 模拟输入范围、在闪存或半闪存类型中具有8位或更高分辨率。

    如果您建议使用应用手册中包含此5V 输入范围的测试数据的器件、这将是很好的选择。

    谢谢、此致

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    我们的组没有任何其他支持0-5V 模拟输入范围的器件。 请访问精密 ADC 和隔离 式 ADC 论坛。

    此致、

    Jim