This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:RLD 输出电路

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909467/ads1298-rld-output-circuit

器件型号:ADS1298

对于 ADC 输入电路、我已经包括了针对 Defrib 和 RF 消融信号的保护-滤波器、保护二极管和高压电阻器、以实现功率突降。

我是否需要在器件的 RLD 输出上包含类似的组件?

该数据表包含一个100k Ω 患者保护电阻器。 这方面是否有任何特殊要求、例如电压处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您发帖。

    我认为 RLD 电极应与其他电极输入具有相似甚至相同的保护。 对于正常运行、内部 RLD 放大器的短路电流仅为+/- 250uA。 绝对最大电压和电流额定值 仍然适用、以避免对 RLD 电路造成永久损坏。

    数据表中显示的100k 电阻只是一个示例。 客户应根据所需的标准正确设计最终保护电路。  

    但愿这对您有所帮助。

    此致、