This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:REFIO 引脚上的去耦电容器要求

Guru**** 2525480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909298/ads8689-decoupling-capacitor-requirement-on-refio-pin

器件型号:ADS8689

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 客户可以在 REFIO 引脚上选择多大的电容器? 数据表将4.7uF 描述为最小值、他希望确认是否存在最大值。   

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    内部带隙电路的输出阻抗创建了一个低通滤波器、电容器位于 REFIO 引脚上以带限制基准噪声、REFIO 引脚上的大值电容器可以限制电路中的更多噪声、 然而、它会使电路不稳定、也会影响内部开关电容器采样电路上基准电压的信号稳定并影响性能。 为 ADS8681EVM 电路板上的 REFIO 设计了一个10uF 电容器、并且实现了数据表中指定的性能、因此 REFIO 上的最小4.7uF 电容器或10uF 电容器都可以正常工作、并且不会对性能产生任何影响。

    此致、

    戴尔