This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE44I30:我们希望使用25个光电二极管来替代光谱仪

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232, DDC114, AFE44I30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909235/afe44i30-we-want-to-use-25-photodiodes-to-replace-spectrometer

器件型号:AFE44I30
主题中讨论的其他器件:DDC232DDC114

尊敬的 TI 支持:

我使用光谱仪制作产品。

光谱仪的成本非常高。

我们希望使用25个光电二极管来替代光谱仪。

如果我们使用25个 TIA 放大器、并且 PCB 面积非常大。

也许我们可以使用 DDC232、但成本非常高。

另外、对于32通道、DDC232的动态范围是相同的。

我们之前使用 DDC114、DDC114的动态范围对于4通道是相同的(对于相同的积分时间、我们无法更改动态范围)。

最佳解决方案是 AFE44I30、它集成了 TIA、滤波器、多路复用器、24位 ADC、LED 驱动器、  

我们不知道这25个光电二极管应用是否有其他解决方案?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Future Chang:

    由于器件 AFE44I30处于 NDA 状态、我们希望离线讨论此内容。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?