This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:推荐压力

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908041/adc12dj3200-recommended-pressure

器件型号:ADC12DJ3200

尊敬的技术支持团队:

您能否告知我对封装(FCBGA)的建议垂直压力?

我担心散热器的垂直压力可能会损坏 ADC 封装。

FCBGA (10mm x 10mm)比传统封装小得多,

因此、我猜 固定散热器的垂直压力会集中并增加到封装中。

根据以下 E2E、它说 IC 的评估频率高达100 [N]



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ A

这是我们的封装团队在此方面拥有的唯一数据。

"我发现了一个 FCBGA、Designator GTS、23 X 23、288个焊球、1.0mm 间距。 测试在100N 时停止、但未出现故障。"

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ A

最棒的酒店

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您目前是否有任何更新?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此特定封装的垂直压力数据数据有限。  上述参考值在100N 压力下仍然有效、无故障。  为了进行定性响应、此器件/封装已广泛用于顶部安装的散热 器、而没有任何问题。

    -RJH