This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:外部基准电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907727/ads124s08-external-reference-voltage

器件型号:

尊敬的所有人

如果对 ADS124S08使用2.5V 内部基准电压、且电源为+-2.5V、则该内部基准电压以电势较低的-2.5V 为基准? 在这种情况下、我想我应该在-2.5V 电压下测量 REFCOM 吗? 如果是、AINx 至 AINCOM 的任何输入上的电压输入范围是否为+-2.5V? 这意味着、对于正输入电压、我将读取0x0到0x7fff 之间的值、对于输入0x800000及更高的负电压、我将读取什么?

如何使用外部基准? 对于高于或等于2.5V 的基准电压、应该是-2.5V 上的最低电位?

此致

Simon Mali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    请参阅以下我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Simon Mali1"]

    器件型号: ADS124S08

    尊敬的所有人

    如果 对 ADS124S08使用2.5V 内部基准电压 、且电源为+-2.5V、则该内部基准电压以电势较低的-2.5V 为基准? [BOB]是的、REFCOM 应连接到 AVSS、而 CAP 应连接在 REFOUT 和 REFCOM (AVSS)之间。 在这种情况下、我想我应该在-2.5V 电压下测量 REFCOM 吗? [BOB]是、针对此类型的电源连接测量 REFOUT 和 AVSS 之间的基准输出。 如果是、AINx 至 AINCOM 的任何输入上的电压输入范围是否为+-2.5V? [BOB]如果 AINCOM 连接到 AGND、那么您可以在增益为1时禁用 PGA 的情况下测量+/-2.5V (相对于 AGND)的输入。 这意味着、对于正输入电压、我将读取0x0到0x7fff 之间的值、对于输入0x800000及更高的负电压、我将读取什么? [BOB]是的、转换输出是二进制补码。

    如何使用外部基准? 对于高于或等于2.5V 的基准电压、应该是-2.5V 上的最低电位? [BOB]、这是最简单的连接方式。  但是、在这种情况下、负基准缓冲器应该被关闭。  ADS124S08数据表第7.3节中的建议运行条件显示了实际基准输入范围。

    此致

    Simon Mali

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    1.好的。 现在澄清了内部基准的使用。 根据数据表第7.3节中的建议运行条件、对于外部基准、最小基准电压为0.5V? 无论如何、我将使用2.5V 基准。 为什么要禁用负基准或正基准缓冲器? 您能否更详细地解释为什么只使用正基准或负基准缓冲器以及如何在它们之间切换? 我想、要测量 AGND 的负电压、您需要负基准、反之亦然。 2.5V 电源如何影响具有2.5V 基准输入的正基准缓冲器? 使用2.048V 基准电压难道不更好吗?

    2.根据数据表、内部基准的质量为2.5V、最大10ppm 漂移、其典型值在3ppm 范围内。 如果典型值在3ppm 范围内、该10ppm 漂移何时适用? 这是一个依赖于制造的属性、运气不好、您会得到10ppm 的器件吗? 使用典型值为1.5ppm、最大值为6ppm 或8ppm 的外部基准有何意义?

    3.为什么要使用外部时钟? 内部时钟为4.096Mhz、容差为+-1.5%。 该频率是否会在某种程度上影响50Hz / 60Hz 抑制的积分时间、而使用更精确的时钟、您可以获得更好的转换结果?

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Simon Mali1"]

    你(们)好 Bob

    1.好的。 现在澄清了内部基准的使用。 根据数据表第7.3节中的建议运行条件、对于外部基准、最小基准电压为0.5V? [BOB] 0.5V 是可与 ADS124S08搭配使用的最小外部基准。 无论如何、我将使用2.5V 基准。 为什么要禁用负基准或正基准缓冲器? 您能否更详细地解释为什么只使用正基准或负基准缓冲器以及如何在它们之间切换? [BOB]使用缓冲器、通过缓冲输入并提高输入阻抗来降低输入采样电流。 我想、要测量 AGND 的负电压、您需要负基准、反之亦然。 [BOB]不、这不是它的工作方式。  外部基准使用差分输入 REFP 和 REFN。  正基准缓冲器与 REFP 相关、负基准缓冲器与 REFN 输入相关。 2.5V 电源如何影响具有2.5V 基准输入的正基准缓冲器? 使用2.048V 基准电压难道不更好吗? [BOB]缓冲器无法一直驱动到电源轨、因此不能一直驱动到电源轨。 因此、如果 REFP 位于 AVDD 或接近 AVDD、则应禁用正输入的基准缓冲器;如果 REFN 位于 AVSS 或接近 AVSS、则应禁用负基准缓冲器。  如果需要、您当然可以使用2.048V 作为基准。

    2.根据数据表、内部基准的质量为2.5V、最大10ppm 漂移、其典型值在3ppm 范围内。 如果典型值在3ppm 范围内、该10ppm 漂移何时适用? 这是一个依赖于制造的属性、运气不好、您会得到10ppm 的器件吗? 使用典型值为1.5ppm、最大值为6ppm 或8ppm 的外部基准有何意义?  [BOB]这与统计相关。  如果您获取大量器件样本并测量参考特性、您将看到高斯分布。  大多数器件将处于平均值的 sigma 范围内、但在最小值/最大值处将存在异常值  大多数时候、您会看到典型或+/- sigma 区域中的器件、但也可以看到一些扩展到该区域之外的器件。

    3.为什么要使用外部时钟? 内部时钟为4.096Mhz、容差为+-1.5%。 该频率是否会在某种程度上影响50Hz / 60Hz 抑制的积分时间、而使用更精确的时钟、您可以获得更好的转换结果?  [BOB]时钟直接影响滤波器响应。  因此、滤波器图中的陷波可能会相对于时钟误差发生偏离。  转换结果、不一定是这样。  需要考虑许多因素、包括其他噪声源、所使用的数字滤波器和数据速率。

    此致

    Simon

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    非常感谢您的努力。

    此致

    Simon