This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7565:VREFH/VREFOUT 引脚上的去耦电容器要求

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909318/dac7565-decoupling-capacitor-requirement-on-vrefh-vrefout-pin

器件型号:DAC7565

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1.  客户可以在 VREFH/VREFOUT 引脚上选择多大的电容器? 数据表在图97中将150nF 描述为最小值、他希望确认是否存在最大值。   

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    降噪所需的最小值为100nF、为了提高噪声性能、建议使用最小值150nF。 您可以在 Vref 引脚上使用最大值为10uF 的电容器、因为它在容性负载下保持稳定。   

    DAC 输出端的噪声取决于该基准噪声、因此为了获得更好的噪声性能、我建议使用更高的电容器、例如1uF

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK