This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:问题

Guru**** 2514835 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909134/ads1018-q1-questions

器件型号:ADS1018-Q1

大家好、

我的客户对 ADS1018-Q1有几个问题、数据表中对此不太清楚。 如果您能帮助我们了解以下内容、那将会很好:

  • 内部基准电压是多少?  2.048V?
  • 什么是实际 PGA 放大设置?  G = 0.1、1、10 (V/V)?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    最近出现了一个类似的问题、我将向您介绍该帖子。 简而言之、基准电压很小。 如果它能帮助您将其视为1.024V。 放大是通过调节 ADC 的采样电容来实现的。 下面的文章中再次给出了更详细的说明:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/907372

    希望这篇文章能提供很好的解释。 如果您对此器件有任何其他疑问、请发帖。

    吴约瑟