This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:AFE4404EVM

Guru**** 2769205 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908756/afe4404evm-afe4404evm

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404

您好!

我遇到与上列出的问题相同的问题(删除字母之间的空格以获取 https) h t p s://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/898581/3338590?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=afe4404%252520evm#3338590

我按照所有说明操作。  我可以访问 AFE44044 EVM、我看到它当前具有1.3版。   当我尝试将 FW 更新到版本1.5时、我收到以下错误:

1.如何解决这个问题?

2.是否必须将 EVM 固件更新到版本1.5或是否可以将其保留为1.3?

谢谢、

RAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raz、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    关于此问题、您可以尝试以下操作来更新固件吗?

    1.      启动位于(C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE4404 EVM GUI\Firmware Updater)位置的 FW 更新程序 EXE。

    2.      按照《用户指南》第6节将固件更新为 v1.5。

    3.      请确保固件更新成功。

    4.      关闭固件更新程序 EXE。

    5.      断开并重新连接 EVM。

    6.      启动 AFE4404 EVM GUI >>转至"器件配置"选项卡>>"全局设置"选项卡>>确保将 FW 升级到 v1.5

     

    如果上述建议的方法不起作用、请帮助我们解决以下问题:

    1.      升级固件后,您是否在固件更新程序应用程序中看到成功消息? 请在升级固件后共享固件更新程序 EXE 的屏幕截图。

    2.      当您启动 AFE4404 EVM GUI 时、是否能够再次连接到 EVM? 如果没有、请发送您所面临的 GUI 错误的屏幕截图。

    3.      发生上述错误时,请发送设备管理器的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    " 升级固件后、您是否在固件更新程序应用程序中看到成功消息? 请在升级固件后共享固件更新程序 EXE 的屏幕截图。"

    FW 更新失败、因为即使 GUI 可以看到 EVM、FW 更新实用程序也无法识别 EVM。  我尝试在运行和不运行 GUI 的情况下运行固件更新。  我还尝试使用和不使用管理员权限运行 FW 更新程序、但这并没有改变任何内容。   请参阅下面的屏幕截图、其中显示了我使用的文件和问题。

    端口分配正确

    GUI 可识别 EVM -注意:我尝试在 GUI 同时运行且未运行的情况下运行 FW 更新。  在这两种情况下、我得到的结果相同。

    USB 安装程序的版本:

    固件更新未显示"EVM - No Device Connected (EVM -未连接设备)"消息

    谢谢、

    RAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raz、

    有关不带 GUI 的固件升级、请参阅用户指南中的第7节。  

    首先、连接 USB 电缆的 PC 端。

    在将 micro-USB 接口电缆插入 EVM 上的 J1 microUSB 连接器的同时、不断按下 EVM 上的 SW2开关。

    将 USB 电缆插入 EVM 后、您可以释放几秒钟的 SW2开关。

    这会将 MCU 置于 BSL 模式、您应该会看到连接了1个器件(请参阅用户指南的图44)。

    然后、您可以按照说明更新固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终使 FW 更新正常工作。  我必须多次按下复位按钮(S1)、同时持续按下 BSL 更新按钮(S2)、直到 FW 更新看到电路板。  第一次运行 FW 更新时失败(请参阅下面的屏幕截图)。  然后、我断开并重新连接了 EVM、这次我不必按 S1或 S2。  该 EVM 由 FW 更新实用程序识别、然后我再次运行 FW 更新、第二次成功。

    现在、当我打开 AFE4404 GUI 并检查器件配置时、我看到固件版本1.5

    第一次尝试的屏幕截图-多次按下 S1时按下 S2

    第二次尝试的屏幕截图

    谢谢、

    RAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终使 FW 更新正常工作。  我必须多次按下复位按钮(S1)、同时持续按下 BSL 更新按钮(S2)、直到 FW 更新看到电路板。  第一次运行 FW 更新时失败(请参阅下面的屏幕截图)。  然后、我断开并重新连接了 EVM、这次我不必按 S1或 S2。  该 EVM 由 FW 更新实用程序识别、然后我再次运行 FW 更新、第二次成功。

    现在、当我打开 AFE4404 GUI 并检查器件配置时、我看到固件版本1.5

    第一次尝试的屏幕截图-多次按下 S1时按下 S2

    第二次尝试的屏幕截图

    谢谢、

    RAZ