This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:偏移和增益的校准时间

Guru**** 2819975 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908671/ads124s08-calibration-time-for-offset-and-gain

器件型号:ADS124S08

ADS124S08是否具有偏移和增益的校准(后台校准)功能?

如果是、是否有规格数据? 具体而言、我希望知道校准时间。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    ADS124S08没有后台校准。  对于偏移的后台校准、最接近的一点是使用全局斩波器、它将进行两次转换并对其求平均值、同时在 AINP 和 AINN 之间交换输入通道。  此外、在转换之间可以启动命令、例如 SFOCAL (自偏移校准)。   

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob-San

    感谢您的回复、

    我已确认 ADS124S08的自校准。(SFOCAL 和 SYGCAL)

    另一个问题是、是否有有关自校准的规格?  

    ①Time μ s 以完成校准

    ②Comparison μ V 偏移和增益规格(通过校准或非校准)

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San。

    完成 ADS124S08校准命令所需的时间取决于在 SYS 寄存器中选择的转换样本数(默认为8个要平均的样本)、所需的数据速率和所选的数字滤波器类型。  例如、如果使用低延迟滤波器以20sps 的数据速率选择 SFOCAL (自偏移校准)、则需要大约8 * 50ms 或大约400ms 才能完成。

    至于校准和使用、我强烈建议在将 ADS124S08配置为所需基准、PGA 设置和数据速率后、始终发出 SFOCAL 命令以实现自偏移。  这将移除 PGA 和调制器的偏移、并存储随后从以下转换数据中减去的值。

    在大多数情况下、我不建议使用系统校准(系统失调电压和系统增益)。  系统校准很有用的地方是、如果您有一个传感器经过缓冲或输出被改变以影响传感器偏移或增益。  例如、这可能发生在某些外部放大器上。  对于系统情况、由于必须放置一个0V 输入来进行偏移校准、以及一个用于增益校准的满量程输入、校准也变得复杂。  向输入端施加满量程低噪声信号可能很困难、如果信号噪声较大、实际上会使增益误差变差。

    对于 ADS124S08、该器件在出厂时针对各种增益设置进行了调整。  只需要校准器件的偏移、这可以通过 SFOCAL 命令来完成。  完成自偏移校准(SFOCAL)后、偏移将处于所选 PGA 和数据速率的噪声级别内。  增益误差将如数据表中所示。

    此致、

    Bob B