This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:模拟输入引脚绝对输入电流规格

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909093/ads114s08-analog-input-pin-absolute-input-current-spec

器件型号:ADS114S08

你好。

您能否帮助我了解表7.5中的规格、该规格规定模拟输入引脚上的最大电流为2nA? 我们的板上有一些 ADC 受到损坏、只有 RTD 连接到输入端、因此我们尝试确定导致故障的原因。

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您所指的绝对输入电流与器件的最大偏置电流和泄漏电流有关。  在高温下、当输入引脚靠近接地时、您会看到最大的泄漏。  ADS114S08数据表的图10及其周围的图中对此进行了演示。

    前面的语句严格与正常运行条件相关、如果器件输入超过7.1中所示的绝对最大额定值、则不适用。  如果输入电压通过输入引脚超过 AVDD + 0.3V、AVSS - 0.3V 或+/- 10mA、则可以超出绝对最大值。  这种过压或过流可能是由于某些外部连接的大瞬态而意外超过最大输入电压。

    为了提供保护、TVS 二极管和输入滤波器电阻可以限制不利影响。  您可以向我发送原理图吗?

    此致、

    Bob B