This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:DDC118

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC118, TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908607/ddc118-ddc118

器件型号:DDC118
主题中讨论的其他器件: TMUX6136

我们考虑在 DDC118之前使用 TMUX6136、并愿意接受一些降级的规格。 该系统几乎是直流响应系统、因此没有高频。 我们了解了簧片继电器的性能稍好、但希望保持所有固态。 DDC118之前是否有更好的多路复用超低电流信号解决方案? (仅限0-5V、最好低至10E-10欧姆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    这是一个有趣的问题。 我从未将信号多路复用到一个 DDC 通道中、但我看不到任何主要问题。 我认为 Ron 和寄生电容不会产生任何影响。 我担心的是电流泄漏、我假设您有一种机制来消除多路复用器从一个通道切换到另一个通道时的电荷注入(我不知道这是什么)。 这可能很简单、例如在开关后丢弃第一个样本、或为其校准...

    我将点击已解决的答案、但如果有任何疑问、请随时提出。 此外、还会提请多路复用器方面的一些人员注意、看看他们是否有一些超出您建议的想法。

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    我们的开关和多路复用器产品系列中确实包含精密多路复用器、这些多路复用器用于需要极小泄漏电流的高精度测量系统、从而更大限度地减小失调误差和信号失真

    在2:1、2通道配置中、 TMUX1136 具有宽电源电压范围(1.08V 至5.5V)和 3pA 的极低泄漏电流

    如果您正在寻找不同的配置、 TMUX11xx 器件具有极低的导通和关断泄漏电流以及低电荷注入、因此可用于高精度测量应用。

    此致

    Saminah