This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7568:DAC7568 Vout 大于 AVDD

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909073/dac7568-dac7568-vout-larger-than-avdd

器件型号:DAC7568

您好、专家、

很抱歉打扰你。 我使用的是 DAC7568C、但问题是 DAC 输出端的输出电压为5.8V、但 AVDD 仅为5V。

我不知道我的设计中有什么错误、您能帮助检查 DAC 输出为什么会大于 AVDD 吗? 下面是我的原理图、使用内部基准。

谢谢!

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 DAC 输出引脚连接到了什么? 如果输出从更高的电位灌入电流、则可以这样做。  您是否在监控系统中的电流?

    您还应验证系统中的所有接地节点是否彼此相连。  您可以通过在接地引脚(14)和 DAC 输出之间执行差分测量来确认它是否是接地问题。  

    谢谢、

    Paul