This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:用于0.4mm 间距 BGA 的可变尺寸焊盘、如 AFE4900

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, TIDA-01580, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908324/afe4900-variable-sized-pads-for-0-4-mm-pitch-bgas-like-the-afe4900

器件型号:AFE4900
主题中讨论的其他器件:BQ25120ATIDA-01580

大家好、我正在设计一款采用 AFE4900和其他0.4mm 间距 DSBGA 封装(BQ25120A)的产品。 这些封装需要0.23mm 焊盘、如果用户想要使用焊盘中的通孔、这对于 PCB 制造商而言非常具有挑战性。 我在设计指南 TIDA-01580中注意到、TI 将0.23mm NSMD 焊盘用于外部焊盘。 对于带通孔的内部焊盘、TI 使用10mil NSMD 焊盘(0.254mm)和6mil (0.1524 mm)钻头。 我只是想问在哪些情况下这是可以的、因为我无法在文档"SPRAAV1C PCB Design Guidelines for 0.4mm Package-on-Package (PoP) Package、Part I"或"SNVA009AI AN-1112 DSBGA 晶圆级芯片级封装"中确认这一点。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900处于选择性披露状态。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    Matthew