This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:ads1220 为压力传感器(电桥)供电时、是否可以使用 ads1220的内部1mA 激励源

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907209/ccs-ads1220-is-it-possible-to-use-the-internal-1ma-excitation-source-of-ads1220-when-powering-the-pressure-sensor-bridge

工具/软件:Code Composer Studio

请参阅手册 P58


ADS1220
ZHCSBH5C–2013年5月–2016年8月修订 www.ti.com.cn
版权所有Copyright2013–2016、德州仪器(TI)公司9.2.3


电阻桥测量
该器
件具有多种功能、可轻松实现比例桥测量(例如、增益高达128的 PGA、多缓冲差分基准输入低侧电源开关)。


图82. 电阻桥测量 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、这是可行的、并且对于可能发生 IR 压降的长激励/信号线非常有用。 然而、对于大多数具有较短激励线路或开尔文连接(6线桥)的桥电路、电压激励最常见。 然后、该激励电压也用于差分基准电压、以便进行比例式测量。

    这对于电流激励也是可能的、不过您需要通过基准电阻器传递电流、因为 IDAC 电流的绝对幅度可能会有很大的变化(有关详细信息、请参阅数据表)。 基准电阻器的大小需要确保差分电桥输出电压小于基准电阻器上的电压。 您还必须遵守 IDAC 净空要求、同样根据数据表

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢