This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DAC8812:输出不同的波形和同步

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811, DAC8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908155/compiler-dac8812-outputs-different-waveform-and-synchronization

器件型号:DAC8812
主题中讨论的其他器件:DAC8811

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、先生、

规格中提到的红色标记可以同时输出相同的波形。

但我的应用同时输出不同的波形、您能告诉我如何设置寄存器吗?

此致、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    您需要使用两个不同的命令分别对每个通道进行寻址。  例如:

    1、用一个样本写入 DACA (A1、A0 = 01)

    2.用一个样本写入 DACB (A1、A0 = 10)

    3.将 LDAC 引脚切换为低电平以同时更新两个通道。

    这应该可以解决您的问题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速回复。

    下面是我的设置、但没有输出波形。 如果有任何问题、请帮助我检查我的设置和原理图。

    CLK=25MHz

    e2e.ti.com/.../DAC8812.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我怀疑有两个问题:

    1.您可能违反了时序图中的 TCSS 限制:

    2.您将什么用于 VREF 电压? 我看到您以与四象限示例电路类似的格式连接、但我看不到基准输入。 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    根据图1、当前 TCSS 时序设置为0ns。 我要将 TCSS 时序从0ns 更改为5ns、对吧?

    关于 原理图、我们以随附文件 DAC8811为基础。 我找不到任何错误...

    您是说 DAC8812的 VREFA 和 VREFB 必须提供电压吗?

    此致、

    Roger

    e2e.ti.com/.../TIPD137_5F00_SCH_5F00_rev1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    如 Paul 所述、原理图中缺少 DAC8812的基准电压。

    如果您查看参考原理图、您可以看到基准输入电压连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    明白了。 我将为 VREFA 和 VREFB 提供3.3V 基准电压、并在稍后进行测试。

    非常感谢。

    此致、

    Roger