This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420:应用开发和替代产品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4420, AFE4420EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908771/afe4420-application-development-and-alternatives

器件型号:AFE4420

尊敬的 TI:  

我计划使用 AFE4420来控制4个 LED 以及从4个光电探测器收集读数。 我们已在 NDA 和其他资源下获得完整的产品数据表。 我有几个问题:

AFE4402 DSBGA 封装正在给 PCB 制造和制造带来一些困难。 在"更大"的频段封装中、我们的用例是否有任何替代方案?

2.在我们创建 PCB 时,我们希望同时开发库,以便通过 I2C 与 IC 通信。 我们是否能够使用 AFE4420EVM 进行此开发? 如果有的话、我们应该注意什么、以便该库能够与我们的硬件配合使用?

3.我已经看到了布局指南,其中 TX 线应远离 INP (RX)线。 如果我们要通过承载 RX 和 TX 线的多核电缆将 IC 连接到 PDS/LED、该电缆的规格是什么(最大长度、屏蔽等)? 还是完全不建议使用这些器件?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yos、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    由于器件 AFE4420处于 NDA 状态、我们希望将此讨论离线。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?