This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用振幅和频率可调的正弦信号发生器?

Guru**** 2559970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908517/help-recommend-a-sine-signal-generator-with-adjustable-amplitude-and-frequency

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

要求:

精度:0.5%; 频率0 ~ 1kHz 可调;振幅0 ~ 5V 可调。  

TI 的推荐计划是什么?


我知道的是 MCU + FPGA + DAC 的解决方案、FPGA 必须动态更新 DAC 寄存器才能输出正弦信号。 由于 FPGA 代码有点难写入、我想找到一个解决方案、MCU 可以通过寄存器直接控制频率和振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅具有内部 DAC + OPA 的 MSP430FR2355。 您可以动态更新内部 DAC 寄存器以输出正弦信号。

    但输出电平为0~3.3V、您需要添加外部 OPA 或 BJT 以将电压放大至0~5V。