This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC316:溢出检测问题(>=100%满量程输入信号)

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908481/ddc316-problem-with-overflow-detection-100-fullscale-input-signal

器件型号:DDC316

DDC316的数据表(第12页的表2)规定、输入信号>=100% FSR 将导致理想的输出代码0xFFFF。

如果输入的电流略高于>=100%FSR、则输出代码为0xFFFF。

但是,如果输入电流进一步上升到更高的值,例如>120%FSR,则输出代码下降到值<0xFFFF。

这种行为不允许精确检测溢出情况。

是否还有其他可能检测溢出?

此致、

Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bernhard、

    这很奇怪。 如果输入溢出、将会产生一些饱和效应、输入电压上升(超过零)可能会在信号到达范围或相邻通道时影响下一个采样、但我认为您仍应获得所有采样。 您能介绍一下您的设置吗?

    此致、
    教育