This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8519:加电序列

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8519, ADS8691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908392/ads8519-power-up-sequence

器件型号:ADS8519

大家好、

我的客户正在考虑使用 ADS8519。 您能否支持客户提出的以下问题?

ADS8519具有5V 模拟电源(VANA)、I/O 电源(VDIG) 和 Vref。 它们之间是否有加电序列?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    此器件上的电源无需特定的定序。 但是、模拟输入和数字输入需要绝对最大额定值、因此最好在数字输入可用之前确保 VDIG 上电、并在模拟输入可用之前为 VANA 上电。

    ADS8519具有开关电容器输入结构、输入阻抗不高、因此设计合适的驱动电路至关重要、其中包括用于驱动此 ADC 的放大器。

    然而 、ADS8681 是16位、1Msps 单通道 SAR ADC、它具有可编程输入范围(+/-12V、+/-10V、+/-6V、+/-5V、+/-2.5V)、并且具有集成模拟前端(AFE)、包括 PGA 和 ADC 驱动器、因此在大多数应用中无需设计外部驱动放大器电路、 此外、还集成了精密电压基准。 还提供引脚兼容的18位 ADC ADS8691。  

    此致、

    戴尔