This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952-Q1:器件加电时 SDO 输出状态是什么?#39

Guru**** 2536480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907819/ads7952-q1-what-s-the-sdo-output-status-when-device-power-up

器件型号:ADS7952-Q1

大家好、

我想知道器件上电时 SDO 输出状态是什么?  

此外、如果 SDO 在 CS 被拉至高电平时变为三态? 我们能否确认当器件上电并将 CS 拉至高电平时、SDO 不会输出高电平?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电后的第一次转换将具有无效数据。 我们不能说该输出是什么、但应该将其丢弃。

    SDO 在 CS 的下降沿启用、在 CS 的上升沿禁用。 它将保持 CS 上升时的值、除非在上采用信号路径(例如通过长迹线放电)。

    此致

    Cynthia