This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102EVM:仅5V 配置

Guru**** 2929800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907170/adc128s102evm-5v-only-configuration

器件型号:ADC128S102EVM

ADC128S102EVM 引脚说明 线程的答案是:"如果您将 VA 设置为5V、则可以使用输入高达5V 的 IN4和 iN5。 IN0 - IN3和 IN6被限制在3.3V、这是因为信号路径中的运算放大器由3.3V 电源供电。 在 IN0 - IN3和 IN6上施加5V 电压会损坏运算放大器。 如果您想将这些输入与5V 输入信号配合使用、则需要修改电路板。"

您能否向"3.3V 电源轨"提供5V 电源、以便所有器件都能接收5V 电源? 看起来所有组件都可以处理5V 电压。 您只需确保 VA 已跳线并通过 VA-EXT 接收5V 电压即可。 是否需要进行其他修改才能将5V 信号输入 ADC?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运算放大器电源轨未连接到5V 的 VA 电源轨。 为运算放大器和 ADC VD 轨供电的3.3V 电源轨由 JA-pin1接头供电。

    如果将同一电源连接到 VA-EXT 和 JA-1、则 EVM 应正常工作

    请注意、这意味着无法将 EVM 连接到 MSP430 Launchpad、因为电源轨由 LaunchPad 提供。

    您无法将 EVM 连接到 Launchpad、也无法为3.3V 电源轨提供单独的电源。

    此致

    Cynthia