This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:模拟输入插入损耗

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907122/adc3424-analogue-input-insertion-loss

器件型号:ADC3424

大家好、

我正在使用 ADC3424设计一个具有 ADC 电路的4通道放大器、在数据表中、它建议使用一个输入电路、该电路应设计为最大程度地降低插入损耗。 是否明智地更改连接到 VCM 的两个电阻器的值(用红色圆圈标出)? 这些值的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrin、

    这些电阻器为大多数典型的测试设备(信号发生器、AWG 等)提供50 Ω(差分)终端。 如果您的源驱动器具有不同的源阻抗、则可以相应地更改这些电阻器。

    例如、如果您使用的是低阻抗驱动器(如运算放大器)、则可以将这些电阻器更改为更高的值(可能为100欧姆至1k 欧姆?)、以便大多数电压输入不会衰减。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    谢谢、我将可变增益放大器用于输入、它的输出级具有运算放大器、因此我增加了这些电阻器、插入损耗肯定降低了。 但这是否意味着我还应该重新设计抗混叠滤波器、以匹配低阻抗输入?  

    此致

    Corrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrin、

    是的、您可能需要更改某些组件值、因为数据表仅涵盖50 Ω 输入阻抗情况。

    此致、

    Dan