This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233 I2C 通信

Guru**** 2530950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908726/ina233-i2c-communication

器件型号:INA233

您好朋友,

 我想知道在一个单对(sda、SCL 引脚)上可以使用多少个 ina233器件。数据表显示了用于寻址的 A1和 A0引脚可以连接到 VSS、GND、SDA、SCL。

我想知道,由于 sda、SCL 不断改变状态,如何将它们用于寻址。

附加数据表中的屏幕截图。

e2e.ti.com/.../image.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitender、您好!

    如数据表的表3所示、您最多可以创建16个唯一地址。 所有这些都可以在同一 I2C 总线上使用。

    地址检查不使用引脚 A0和 A1上的电压、因为正如您所说的、SDA 和 SCL 线路经常改变逻辑电平。 相反、该器件会测量这些引脚之间的电阻、以检测哪个引脚短接至 A0或 A1。 因此、请勿使用电阻器(除非为0欧姆)进行地址连接、这一点很重要。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测