我需要检查我对客户的理解程度:
从表11中、假设 DR[3:0]寄存器设置设置为获得64的过采样率(内部 fclk = 4.096MHz 时的标称值为4000SPS)
选择 LL1滤波器
根据 ADC START/SYNC 命令、存在可编程延迟(默认为14 * Tmod = 55µs μ s)、以使输入滤波器稳定。
然后、调制器开始采样、并在一小段开销后使用 DRDY 引脚指示数据就绪。 这将取406µs μ s (表13)
总而言之、从转换信号开始到 DRDY 指示、这是461µs μ A。
在单次模式和通道间切换的情况下、我们假设一个完美的500µs μ s 来"启动、获取和保存"转换结果。
这会导致每秒2000个输出代码的有效数据速率?
选择 SINC3滤波器
可编程延迟与 LL1滤波器(55us)的延迟相同
表15说明了采样(滤波器稳定的3个转换周期+开销)花费906µs……(转换1和2完成后没有开销)
使用单冲模式和通道间切换、我们假设转换 结果"开始、获取和保存"为1000uS。
这会导致每秒1000个输出代码的有效数据速率?
在较慢的 DR[3:0]设置下、这一点要明显得多...例如、使用 L1滤波器的100SPS 设置可能每秒提供97个输出代码、而在通道间切换时、SINC3滤波器在单次模式下将接近每秒33个输出代码。 是吗?
因此、LL1滤波器适合单次模式测量、您可以在通道之间切换。
下一个问题:SINC3与 LL1 @ 4000SPS DR[3:0]之间的性能差异是什么?
表1和表3显示了给定这些不同滤波器的噪声(Vrms 和 Vpp)。 (全局斩波=禁用、外部基准电压将约为1.25V)
DR = 4000SPS;PGA = 1:
LL1滤波器具有103uVrms 噪声、而 SINC3滤波器具有15uVrms 噪声。 假设:
- IDAC1 = IDAC2 = 500uA
-Rref = 1150Ω Ω
然后 Vref = 1.15V、FSR = 2.3V、
因此、1LSB = FSR / 2^24 = 0.137uV。
4.这两个滤波器之间的性能(假设没有外部噪声拾取、只有 ADC 噪声)是否为:
LL1滤波器:103uV / 0.137uV = 752个有噪声的数字(也称为:如果输出应该是代码10、000、则结果可能实际上是9、624~10、376 (±376个有噪声的数字)
SINC3滤波器:15uV / 0.137uV = 110个有噪声的数字(又名:如果输出应该是代码10、000、则结果实际上可能是9、945~10、055 (±55个有噪声的数字)
总之、如果"有效输出数据速率"(开始、获取、保存)在系统要求范围内、SINC3滤波器是温度测量的更好选择。
重大问题:
例如:如果要求在300ms 内通过2个 ADS124S08 (每个 ADS124S08两个 RTD)测量4个 RTD、则需要比70ms 更快的"有效数据速率"(包括一些用于在 ADS124S08器件之间切换的缓冲器)...
SINC3滤波器、您将需要以高于100SPS 的速率运行(30.3ms +一些缓冲器)
LL1 滤波器、您可以以50SPS 的速率运行(20.2ms +一些缓冲器)
低噪声测量的目标是使用您可以使用的更高过采样率、同时在给定您正在使用的滤波器和设置的情况下仍满足您的目标"有效输出数据速率"。
我目前做得怎么样? 希望我能有这个问题的要点来讨论他们的选择。
此致、
Darren