This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04EVM:无法将 ADS122U04 EVM 板连接到我的 PC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04, ADS112U04EVM, ADS122U04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908566/ads122u04evm-unable-to-connect-the-ads122u04-evm-board-to-my-pc

器件型号:ADS122U04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS122U04ADS112U04EVM

您好!

因为我使用的是 ADS122U04 EVM 套件、该套件使用 USB 转串行通信探针(EVM 板随附)连接到 PC。

我已经为 ADS122U04安装了 Δ-Σ ADC 评估软件和器件封装软件。

将硬件连接到 PC 后、 Delta-Sigma ADC 评估软件每次都会显示 Hardware Not Connected.Read...(硬件未连接。就绪...)消息。

我尝试使用手动安装程序和自动安装程序、但无法启用 EVM 板并使用它。

谢谢、

Maniram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maniram、

    安装需要管理员权限才能安装软件。    必须首先安装 Delta-Sigma ADC 评估软件、然后安装相应的器件包。  确保器件封装与您的 EVM 相匹配、因为有 ADS122U04EVM (24位版本)和 ADS112U04EVM (16位版本)。

    安装软件后、确保安装了相应的驱动程序并将其与 EVM 相关联。  如果在安装驱动程序之前将 EVM 插入 USB、关联可能尚未完成、EVM 可能会在设备管理器中显示为"未知"设备。  要验证 EVM 是否被识别、请将电路板插入 USB 并打开设备管理器。  如果 EVM 被正确识别、您应该会看到关联为 TivaWare 批量器件:

    如果您没有看到驱动程序关联、请查找"未知设备"或可能是带有"!"的黄色三角形的列表 标记。  您可以转到此设备的设备属性并手动关联驱动程序。  驱动程序位于:

    驱动程序关联应为'usb_dev_bulk.inf'以完成安装。

    此时、如果一切正常、请将 EVM 插入 USB、然后启动 GUI。  有时、如果在 GUI 启动后将 EVM 插入 USB、则 GUI 在 GUI 启动后无法识别 EVM。  如果仍有问题、我们可以进一步检查。

    此致、

    Bob B