This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:使用 UART 和 SPI 的软件示例

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904506/dac8742h-software-example-using-uart-and-using-spi

器件型号:DAC8742H

是否有可用于通过 UART 和 SPI 使用 DAC8742的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dev、

    DAC8742H 与以1200波特发送或接收的任何 UART 控制器兼容。 它还与时钟极性和相位为0、1或1、0的 SPI 控制器兼容。

    您打算在设计中使用哪种接口控制器? 我将详细了解我们使用 MSP430 MCU 系列可能具有的 UART/SPI 代码示例。

    此致

    请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    我使用 MXP KL17控制器、但我也属于 MSP430系列。

    对我来说、UART 和 SPI 模式的初始化序列是交互的。

    此致

    差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dev、

    请查看以下链接、其中包含一些有助于您进行设计的资源。 遗憾的是、DAC874xH 寄存器映射中只有"代码"有头文件定义。

    https://www.ti.com/product/DAC8742H#design-development

    您对 UART/SPI 模式有什么特别感兴趣? 您打算在设计中使用哪种模式?

    此致

    请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dev、

    您的设计是否取得了任何进展? 如果您可以提供更多详细信息、我可以解释如何初始化和配置 DAC8742H。

    此致

    请