This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:芯片控制问题

Guru**** 2906360 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908573/afe4300-chip-control-issues

器件型号:AFE4300

大家好、

客户遇到以下问题、需要您的帮助。

AFE4300和 MCU 仅连接到4条 SPI 传输线路、而其他线路未连接、包括电源。  但此时、他测量到4300的电源终端已充电、客户想知道原因是什么?  此外、单芯片 PWM 的1MHz 输出是否可提供给 AFE4300的 CLK?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300正在选择性披露
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?