This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE7225:请删除! 谢谢

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901918/ccs-afe7225-please-delete-thanks

主题中讨论的其他器件:AFE7225AFE7225EVM

感谢您的建议,我们已经解决了问题!6657 upp 和 AFE7225 COMS 之间的数据传输是正确的!

只是一个小错误,请删除此问题! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Underwood、  

    请向我发送配置详细信息。 您使用的是 TI 版本的 AFE7225EVM 还是使用的是定制板。 如果是定制的、我们需要将其脱机、以便您可以与我共享原理图。

    请提供以下详细信息。

    所需的 TX 和 RX 数据速率是多少?  

    时钟频率?

    请探测 VCM (引脚63)。 什么是共模电压?

    关于 FIFO、请尝试将 x104寄存器设置为 X30、看看是否有任何变化。

    请报告您的调查结果和我要求的其他详细信息、以便我能够更好地帮助解决此问题。  

    谢谢

    优素福  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Underwood、  

    来回答您的问题。  

    关于同步信号、您应该将其从高电平切换为低电平。  

    在时钟图上、您标记为"数据"的信号是否是 DAC_DCLKP/N 输入引脚上存在的数据时钟? 该数据时钟应该是 DAC 采样时钟的一半、但它看起来在您发送给我的示波器快照中的占空比会发生变化。 您能否确保数据时钟稳定且以采样时钟为基准、以便两个时钟之间的相位关系保持固定。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我们很喜欢这个问题。