This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:Vref 的设计帮助

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907695/ads1120-design-help-of-vref

器件型号:ADS1120

您好!

现在、我想使用 TI 产品 ADS1120、

我对 Vref 有一个小问题。

请在下方查找我的设计参数。

DVDD:3.3V

DGND:GND (0V)

AVDD:5V

AVSS:AGND (0V)

在数据表中、我可以找到以下规格。

差分基准输入电压 Vref = V (REFPx)–V (REFNx)

最小0.75标称值2.5 最大 AVDD

我可以使用以下 Vref 设置吗?

REFP0:4.096V

REFN0:AGND (0V)

数据表中的正常值为2.5V、如果我将其更改为4.096V、

在设计时、我应该注意什么。

感谢您提前提出建议。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yumiko、

    是的、您可以按照建议的方式使用4.096V 基准电压。 我建议在基准输入引脚上放置一个100nF 电容器。  在设计指南方面、您应尽可能遵循 ADS1120数据表第11节中所示的布局指南和布局示例。  实心接地层通常效果最佳。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的帮助