This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TSW14J56EVM:使用 TSW14J56EVM 记录1ms 数据以进行 EVM 分析

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42EVM, ADC32RF42, LMK04828, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906151/webench-tools-tsw14j56evm-use-tsw14j56evm-to-record-1ms-data-for-evm-analysis

器件型号:TSW14J56EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 我希望使用 TSW14J56EVM REve 和 ADC32RF42EVM 连续记录1ms 数据(IQ 数据)以进行 EVM 分析、但 TSW14J56接口仅有一个特征按钮、只能捕获即时数据(.bin 文件)。 如何记录连续的 IQ 数据以进行 EVM 分析? 感谢你的帮助。

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新生儿、

    TSW14J56EVM 总共可以执行2G 16位样本。 对于 ADC32RF42、这将是每通道1G 采样。 在 GUI 中单击"CAPTURe"后、将捕获数据采集选项中指定的样本数(请参阅 HSDC Pro 软件用户指南的第3.1.3.1节)。 这取决于您的 ADC 采样率。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细描述。 我要试一下。

    此致、

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC32RF42输出数据速率是否可以更改? 我只能在使用 LMX2582和 LMK04828的快速设置中看到固定值(1536、1474.56、1228.8Msps)。

    我希望 EVM 计算的数据速率更改为1GHz (以及持续时间1ms)。  

    感谢你的帮助。

    最好的爬梯

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo、

    使用板载时钟、只能使用 GUI 中显示的固定速率。 如果要以自定义速率运行、则需要使用外部时钟模式

    并提供外部时钟(在您的情况下为1GHz)。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍。

    我将尝试根据 ADC 文档执行此操作。

    此致、

    新生儿