This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299中的 RTI 噪声

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905993/ads1299-rti-noise-in-ads1299

器件型号:ADS1299

您好!

在我们的设计 测试中测试 RTI 噪声、以评估我们电子板的本底噪声。  
在此测试中、我们将所有输入对 GND 短路、并测量数字输出上的噪声。  

我们看到一种我们不完全理解的行为。

通过此测试、我们可以在数字端看到一个低噪声 P2P 信号、但在某种直流电平上浮动。
如果测试运行时间足够长、则输出可能达到饱和。  

尽管所有输入都短接至 GND、但我们仍然看到这种行为。  

此行为是否有任何内部原因?

在我们的模拟输入端、我们有典型的输入电路:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    很高兴听到您的声音!

    听起来输入电容器上存在一些泄漏电流累积电荷。 偏置电极是否也连接到其他输入电极? 不要将输入电极短接至接地端、而应移除接地连接并将电极短接至偏置电极。 该偏置电源应能够灌/拉使输入引脚保持在1/2 Vs 共模附近所需的任何电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan!

    很高兴能听到你的声音!

    感谢您的回答。 过去、我们测试了所有输入短路、将其连接到 RLD (而不是 GND)。

    结果是一样的。  

    但我们需要在 ADC 输入之前测试移除电容器。  

    将检查并更新您的信息。

    谢谢!