This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5636:TLV5636ID 的热阻(Theta-JA)请求

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906391/tlv5636-request-for-thermal-resistance-theta-ja-of-tlv5636id

器件型号:TLV5636

大家好、

我有一位客户申请 TLV5636ID 的热阻(Theta-JA)。
如果您可以共享此信息、请告诉我。

如果您能够共享 TLV5636ID 的完整热阻、我们将不胜感激。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我需要在此处与我的团队核实此信息。  

    请稍等、我会回复给您。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、


    感谢您的支持。

    我期待您能就这些价值观发表意见。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我耽误了很长时间。  

    请在下面查找信息。

    Theta JA-High K: 180 C/W  

    Theta JC:90-100 C/W