This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600-Q1:串行数据输出(D[7:0]+、D[7:0]–)需要抖动值、数据表中未提及此值。

Guru**** 2638245 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907811/adc12qj1600-q1-need-jitter-value-for-the-serial-data-outputs-d-7-0-d-7-0-which-is-not-mentioned-in-datasheet

器件型号:ADC12QJ1600-Q1

尊敬的团队:

我们在设计中使用了 ADC12QJ1600-Q1、仅使用 D0±至 D5±数字输出。 我们现在正在编写测试计划、请告诉我如何测试此 ADC 输入和输出引脚。 我们使用默认 FSR 电压。 请提供一些有关如何测试失调电压误差、增益误差、INL、DNL 的指导。 还建议其他必要的测试用例、以确保 ADC ADC12QJ1600-Q1正常工作。

谢谢、

割道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为了进一步讨论而离线进行的。

    此致、

    Rob