This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:ADS1018-Q1

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907372/ads1018-q1-ads1018-q1

器件型号:ADS1018-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1015

您好!

我对 ADS1018-Q1模数转换器有疑问。

通常、模数转换器的满量程电压受基准源电压的限制。

但是、对于 ADS1018-Q1芯片、没有关于内部基准源实际电压是多少的信息。

有一个满量程范围参数、可针对一些不同的值进行编程、例如+/- 1024mV、+/- 2048mV、+/- 6144mV、…Ω

如果我选择使用+/- 2048mV FSR 值并提供+3.3V 的电源电压、那么可以在线性范围- 2048mV 或3300mV 测量的最大输入模拟电压是多少?

如果我的电源电压为+3.3V、并且我将 FSR 配置为+/-4096mV 范围、那么在不钳位的情况下可以读取的最大输入电压是多少?

请您解释一下吗?

提前感谢!

Edward Mirodin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我复制一个类似设计的器件 ADS1015的响应。

    首先、工作模拟输入范围为 GND 至 VDD。 输入的绝对最大值为 GND-0.3V 至 VDD+0.3V。 如果输入超出绝对最大值、则可能会损坏器件。 当输入超出电源轨的范围时,ADC 可能会继续工作,但同样会有损坏的风险。 务必记住这一点。

    我不是完全熟悉内部参考设计、但参考值是从带隙进行缩放的。 我猜是基准电压始终为1.024V。 我将介绍 ADC 的工作原理、您可以看到输入或基准是如何缩放的、从而获得不同的满量程值。

    对于任何 ADC、都会将输入电压与基准电压进行比较、您可以根据比较结果获取输出数据。 假设基准电压为1.024V,输入采样电容为1pF,基准采样电容为1pF。 如果输入为1.024V、则 ADC 将读出正满量程。 这是我们针对±1.024V FSR 范围读取的值。

    为了获得不同的 FSR 值、我可以更改输入电容的比例。 如果我希望 FSR±0.512V、我只需将输入电容加倍至2pF、并将基准采样保持在1pF。 在这里、当输入为0.512V 时、我读取满量程、因为现在输入采样中的电荷量是前者的两倍。 对于 ADS1015、最小输入范围为±0.256V、输入采样电容为基准采样电容的4倍。

    为了获得更大的输入范围值、我可以减少输入采样、或者我也可以增加基准采样电容。 如果我想使输入范围±2.048V、我会将基准电压保持在1.024V、但将基准电容加倍、达到2pF。 为了获得±6.144的最大 FSR 设置、与输入电容相比、我将使用6倍的基准电容。 通过改变输入电容或基准电容、我可以获得 FSR 的所有设置。

    因此、我可以将 FSR 设置为±4.096V、并将器件电压降至3V 以下。 内部基准永远不会大于电源。 请注意、如果电源为3V、且 FSR 为±4.096V、则最大输入应为大约3V、最大输出代码为5DCh。 同样、电源不会限制内部基准、并且无论 FSR 如何、内部基准都不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Collin!

    非常感谢您的回答!

    现在、我对该芯片的了解要好得多!

    谢谢!

    Edward Mirodin