This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:低成本替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568, ADS8588S, ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907687/ads8568-alternative-low-cost

器件型号:ADS8568
主题中讨论的其他器件: ADS8588SADS8588H

大家好、

我的客户目前正在使用 ADS8568SPM、并计划重新设计应用、但这次是为了低成本版本。 现在、由于他们非常喜欢我们的 ADS8568、因此他们希望保留该器件、但目前正在寻找成本更低的版本。 我尝试了解一下我们的产品系列、但无法找到任何有趣的东西、您能告诉我要推销哪个 ADC 吗?

规格应尽可能与 ADS8568相似。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我将请我们的营销团队提供进一步帮助、但 ADS8568确实具有一些独特的功能、可能无法直接替换。 它们是否仍然需要16位和高压前端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    ADS8568是价格最低的器件、具有八个16位 si-sam ADC、高电压前端和500kSPS 采样率。 一种替代方案是 ADS8588S、但采样率仅为200kSPS。 定价将接近 ADS8568。

    谢谢
    Ravi Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我会与您分享更多信息。

    ADS8588S 是一款单电源(+5V)、8通道、16位、200ksps 同步 SAR ADC、但它可以直接对双极+/-10V 或+/-5V 信号进行采样。 ADS8568需要高电压双电源。

    ADS8588S 具有集成的模拟前端(AFE)、其中包括 PGA、L PF 和 ADC 驱动 器、每个输入通道上也具有1M 欧姆的高恒定输入阻抗、借助这些特性、无需在每个通道上设计驱动 ADS8568通常所需的外部驱动放大器。

    ADS8588S 数据表中指定的性能包括 AFE 电路产生的误差和噪声。

    如果 需要更高的采样率、可以使用 ADS8588H、它是500kSPS、8通道、16位 同步 SAR ADC、与 ADS8588S 引脚兼容。

    此致、

    戴尔