This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-HT:电线连接

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905499/ads1278-ht-wire-bonding

器件型号:ADS1278-HT

您好!

我对电源和接地焊盘的导线键合有疑问。  这些焊盘比正常的 I/O 焊盘大得多、我假设这是为了支持更大的导线或允许多个小键合线、以帮助处理电流(尤其是 AVDD 焊盘)。  考虑到我使用的是较小(25um 直径)的铝线、是否有人建议在这些较大的焊盘上进行多少个键合?

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    正确的做法是、电源和接地焊盘上通常使用多条键合线来降低阻抗(电阻和电感)。

    我将了解我们是否可以针对这些电源垫所用的键合线的数量和尺寸提供一些额外的建议。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    请参阅以下内容、了解有关根据电流要求确定接合线数量和尺寸的一般准则。

    此致、
    Keith

    根据 MIL-PRF-38535: